REFERENZPROJEKT SCHWEIZER KANTONSSPITAL URI:
INTELLIGENTE INSTALLATIONEN FÜR FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ

Leicom AG setzt bei der Raumautomation für den Neubau des Schweizer Kantonsspitals Uri auf vorgefertigte Systemverteiler von Wieland Electric.

SCHWEIZER KANTONSSPITAL URI

Das Kantonsspital Uri, auch bekannt als das "Spital Uri", ist eine bedeutende medizinische Einrichtung im Kanton Uri, der sich in der Zentralschweiz der Schweiz befindet. Das Spital ist eine zentrale Anlaufstelle für Gesundheitsversorgung und medizinische Betreuung in dieser Region und genießt einen hervorragenden Ruf für seine hochwertige Patientenversorgung.

ZUR WEBSITE von Kantonsspital URI

Bauprozesse werden in Zukunft nicht nur digitaler, sondern zeichnen sich auch durch intelligente Installationsmethoden aus, die zu einer hohen Flexibilität, Zeit- und Kosteneffizienz beitragen. Bestes Beispiel dafür sind industriell vorgefertigte und steckbare Systeme für die Elektroinstallation und Gebäudeautomation wie sie beim Neubau des Schweizer Kantonsspitals Uri in Altdorf verwendet wurden. Dort hat die Firma Leicom AG über 90 Systemverteiler von Wieland Electric für die Einzelraumregulierung eingesetzt und von vereinfachten Testprozessen und Zeitersparnissen bei der Montage profitiert.

DIE SCHLÜSSELKOMPONENTE FÜR EINE HERAUSRAGENDE UMSETZUNG

Insgesamt 91 gesis® RAN Systemverteiler von Wieland Electric hat die Firma Leicom AG für die Einzelraumregulierung im Kantonsspital eingesetzt.

Systemverteiler entdecken

Vor der Lieferung auf die Baustelle wurden die einzelnen Systemverteiler sowohl von Wieland Electric als auch von Leicom ausführlich auf ihre Funktionalität und Verdrahtung getestet. Der Vorteil: Dank der steckfertigen Vorfertigung konnte Leicom das Testverfahren an einem eigens für das Projekt eingerichteten Testplatz einfach durchführen und Fehler in der Konfiguration ausschließen. Die fehlerfreie Montage vor Ort wiederum wurde durch farbliche Kodierungen der steckbaren Anschlüsse unterstützt. Um darüber hinaus sicherzustellen, dass für die Systemverteiler genügend Platz in der Hohldecke vorhanden ist, fertigte Wieland Electric bereits zu Projektbeginn einen Prototypen, der nicht nur von den Architekten und Bauingenieuren, sondern auch vom Elektroplaner für die Definition der Verkabelung und Installation der steckbaren Anschlüsse an der Box genutzt werden konnte.

DAS SAGT UNSER EXPERTE

Neben der kompletten Vorfertigung hat Wieland Electric auch einen Teil des Engineerings der gesis® RAN Systemverteiler übernommen. Dadurch konnte nicht nur die Flexibilität erhöht, sondern auch die Fehlerquote enorm reduziert werden, wie Ronny Gasser als projektverantwortlicher Kundenberater bei Wieland Electric erläutert: „Wenn wir das Schema selbst erstellen, können wir sogleich alle relevanten, produktionsspezifischen Informationen wie Angaben zu Drahtlängen, Drahtfarben oder den zu verwendenden Aderendhülsen integrieren. Die Fehlerquote geht damit gegen null. Auch Änderungen an den Schemata lassen sich so viel besser umsetzen, weil der Produktionsprozess immer direkt involviert ist.“

RONNY GASSER
- Produktmanager bei  Wieland Electric AG Schweiz

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN

DEZENTRALE RAUMAUTOMATION

Maximale Flexibilität und Effizienz bei minimalem Platzbedarf – die Anforderungen an die Raumautomation sind heutzutage hoch. Wir antworten darauf mit unserem modularen KNX-System gesis® FLEX.

Raumautomation entdecken

DEZENTRALE INSTALLATIONSPHILOSOPHIE

Eine steckbare, dezentrale Installation ist klar strukturiert, benötigt weniger Ressourcen und bleibt über die gesamte Gebäudelebensdauer flexibel.

Dezentralität entdecken

KONTAKT

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Kontaktformular nutzen
Rückrufservice

Verzichten Sie auf die Warteschleife.
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Rückruf vereinbaren