• 01.04.2019
  • Presse

WIELAND ELECTRIC BIETET NEUE LEITERPLATTENSTECKVERBINDER IN DIREKTSTECKTECHNIK

wiecon® 8105 DST ermöglich direkte Kontaktierung der Leiterplatte ohne Löten

Wieland Electric erweitert zur Hannover Messe 2019 sein Portfolio im Bereich Leiterplattensteckverbinder um eine neue, komfortable und platzsparende Variante zur Kontaktierung von Leiterplatten. Der wiecon® 8105 DST ist in Direktstecktechnik ausgeführt und lässt sich direkt an die Platine stecken, ohne dass eine Stiftleiste gelötet werden muss. Auf diese Weise spart sich der Anwender nicht nur Zeit bei der Montage, sondern auch Kosten, da nur ein einziges Bauteil nötig ist. Der neue Steckverbinder eignet sich optimal für den Einsatz in Heizungs-, Gebäude- oder Maschinensteuerungen sowie in Hausgeräten. 

Da die Bauformen von Steuereinheiten im Heizungs- und Maschinenbau sowie in der Haus- und Gebäudetechnik immer kompakter werden, sind bei der Verbindungstechnik platzsparende Lösungen gefragt. Wieland antwortet darauf mit dem neuen Leiterplattensteckverbinder wiecon® 8105 DST, der eine direkte Kontaktierung der Leiterplatte ohne Löten ermöglicht. Die Direktstecktechnik spart enorm Platz, bietet ein sicheres Kontaktieren und trägt dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen, da auf eine Stift- bzw. Messerleiste verzichtet werden kann. 

Der neue Leiterplattensteckverbinder lässt sich im Raster anreihen, so dass kein Polverlust beim direkten Aneinanderreihen entsteht. Darüber hinaus ist keine Einführschräge an der Platine nötig, wodurch diese günstiger wird. Fehlsteckungen werden durch den Untersteckschutz verhindert. Wechseleinsätze für Kodierungen bieten zudem zahlreiche Kodiermöglichkeiten. Durch die bewährte Zugbügelanschlusstechnik lassen sich auch Mehrleiter anschließen. Der wiecon® 8105 DST ist in 15 verschiedenen Farben verfügbar – hierbei werden Kunststoffe speziell für DIN EN 60335-1 No Flame verwendet. Die spezielle Kontaktgeometrie ermöglicht es, Platinen mit 1,4 bis 1,8 Millimeter zu verwenden, was das Einsatzspektrum des neuen Steckverbinders sehr breit macht.

5_ wiecon Leiterplattensteckverbiner.zip

2 MB