- Juni 2023
- SUCCESS STORY
SCHNELL UND SICHER VERKABELT
Wieland Electric sorgt bei neuer Dachkonstruktion auf dem Düsseldorfer Messegelände für zuverlässige Verkabelung der LED-Beleuchtung.
Futuristisch erstreckt sich auf dem Düsseldorfer Messegelände eine „schwebende“ Dachkonstruktion über dem Vorplatz der Messehalle 1. Mit einer Fläche von 7.800 qm schützt das Dachsegel die Messebesucher vor Wettereinflüssen und schafft dank seiner transluzenten Konstruktion eine helle, freundliche Atmosphäre. Doch nicht nur tagsüber, sondern auch bei Dunkelheit beeindruckt die Überdachung und bringt den Außenbereich vor der Halle dank eines innovativen LED-Lichtdesigns zum Erstrahlen. Eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit der Beleuchtung spielt die zugrundeliegende Elektroinstallation, für die sich das Bamberger Technologieunternehmen Wieland Electric verantwortlich zeichnet.
Über 1.500 DALI-Leuchten galt es für die Lichtinstallation des riesigen Dachsegels zu verkabeln. Hierfür setzte Wieland Electric auf sein bewährtes RST®-Steckverbindersystem. Durch den hohen IP-Schutz können die Komponenten auch unter rauen Umgebungsbedingungen im Außenbereich sicher eingesetzt werden. Um die komplexe Verkabelung zusätzlich vor äußeren Einflüssen zu schützen, griff Wieland Electric außerdem auf robuste Industrieleergehäuse von Spelsberg zurück, die nach IP66 zertifiziert sind und individuell gefertigt wurden, so dass der zur Verfügung stehende Bauraum optimal ausgenutzt werden kann. Da die vorverdrahteten und farblich kodierten Steckerverbinder des RST® Systems nach dem Plug & Play-Prinzip im Handumdrehen verbunden und angeschlossen sind, gelang es außerdem, die gesamte Elektroinstallation innerhalb von nur drei Wochen umzusetzen.

Bei Dunkelheit erststrahlt die neue Dachkonstruktion über dem Vorplatz der neuen Messehalle 1 in Düsseldorf mit über 1.500 LED-Leuchten, für deren Verkabelung sich Wieland Electric verantwortlich zeichnet.