• 27.11.2018
  • Presse

RST MICRO - MINIATURSTECKVERBINDER FÜR LED-LEUCHTEN UND SIGNALE

RST MICRO ERFÜLLT HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN FLEXIBILITÄT, DESIGN UND 
LANGLEBIGKEIT. 

Damit modernen und innovativen Leuchten nicht schon ein einziger Wassertropfen die Lichter ausgehen 
lässt, muss die verbindende Elektroinstallation ganz besondere Anforderungen erfüllen. WIELAND bringt 
speziell dafür einen Miniatursteckverbinder mit einem Durchmesser kleiner 15 mm auf den Markt. 

Mit Einzug der LED-Technik hat sich Beleuchtung verändert und gerade im Außenbereich an Bedeutung gewonnen. 
Ehemals dunkle Fassaden erstrahlen in besonderem Licht. Parkhäuser verfügen über intelligente und 
energieeffiziente Beleuchtungskonzepte. Für Event- und Werbebeleuchtungen ergeben sich neue kreative Möglichkeiten. 
Damit diesen modernen und innovativen Leuchten nicht schon ein einziger Wassertropfen die Lichter 
ausgehen lässt, muss die verbindende Elektroinstallation gestiegene Anforderungen erfüllen und höchsten 
Ansprüchen an Flexibilität, Design und Langlebigkeit gerecht werden. 

WIELAND reagiert auf diese neuen Anforderungen und bringt mit dem RST MICRO einen Miniatursteckverbinder 
auf den Markt, der speziell für LED-Leuchten und Signale konzipiert wurde. Der 2- bis 3-polige Steckverbinder mit 
einem Durchmesser kleiner 15 mm ist optimiert für die Schnittstelle zwischen Spannungs- oder Stromquellen 
und LED-Modulen. Auch für Dimm- oder DMX- Anwendungen ist er bestens geeignet. Durch seine Bemessungsdaten 
sind sogar Netzanwendungen kein Problem. 

Auch das Design spielt bei der Wahl des Steckverbinders für moderne Leuchten eine immer wichtigere Rolle. 
Klein, unauffällig, einfach bedienbar und ohne störende Verriegelungsgeometrien soll er sein. Diesem Wunsch 
sind allerdings physikalische Grenzen gesetzt, was den Spielraum der Möglichkeiten einschränkt. Zumal die 
Leitung noch gegen Zug gesichert, abgedichtet und vom Elektriker im Feld bei teilweise extremen Bedingungen 
angeschlossen werden muss. Unter diesen Prämissen entwickelt, steht jetzt mit dem RST MICRO ein Steckverbinder 
zur Verfügung, der nicht alleine durch seine kompakte Bauform und Funktionalität einzigartig auf dem Markt 
ist. 

Erhältlich sind alle RST MICRO Systemkomponenten außerdem mit einem optionalen Wasserstopp, der 
eingedrungene Feuchtigkeit durch ein internes Dichtsystem an der Weiterleitung und somit der Beschädigung der gesamten Installation hindert. Der undichte Teil wird isoliert und kann gezielt in Stand gesetzt werden. Für 
Leuchten mit ihrer empfindlichen Elektronik ist das besonders wichtig. Schon das geringste Eindringen von 
Feuchtigkeit kann zur Zerstörung führen. Wie die Praxis zeigt, werden Leuchten teilweise schon vor ihrem Einsatz 
durch unsachgemäße Lagerung auf Baustellen durch Eindringen von Feuchtigkeit beschädigt. 

WIELAND versteht sich als Systemlieferant und unterstützt selbstverständlich bei der Planung.

PRESSEKONTAKT

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-Mail

 

 

Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen