• APRIL 2024
  • PRESSE INFORMATION

MASCHINENSICHERHEIT LEICHT GEMACHT

Mit dem samos® PRO COMPACT Starter-Set von Wieland Electric gelingt die einfache und schnelle Umsetzung von Sicherheitsfunktionen.

Die Sicherheit von Maschinen ist ein wesentlicher Faktor für den betrieblichen Arbeitsschutz und gewinnt angesichts des rasanten technischen Fortschritts auch in Zukunft weiter an Bedeutung. Hier sind Lösungen gefragt, mit denen Sicherheitsfunktionen einfach umgesetzt und in die Anwendung integriert werden können. Genau hier setzt Wieland Electric mit seinem samos® PRO COMPACT Starter-Set an, welches die Sicherheitssteuerung samos®PRO COMPACT, ein Netzwerk- und ein USB-Kabel, eine SD-Karte sowie die Sicherheitssoftware samos® PLAN beinhaltet. Damit lassen sich nicht nur die Vorteile einer leistungsstarken Steuerung auf kleinstem Raum ausnutzen, sondern auch Sicherheitsfunktionen intuitiv parametrieren, ohne dass hierfür komplexe Programme notwendig sind.

Höchste Sicherheit auf kleinstem Raum  

Auf einer Baubreite von nur 45 Millimetern vereint das Hauptmodul mit 16 sicheren Ein- und  Ausgängen Flexibilität und Sicherheit in einem Gerät. Durch den kompakten Aufbau wird Platz im Schaltschrank und in der Lagerhaltung gespart. Gleichzeitig ist die samos® PRO COMPACT mit bis zu 12 digitalen E/A-Modulen erweiterbar. Integrierte Ethernet-Protokolle ermöglichen die Verbindung zur Standardsteuerung oder dem User Interface. Neben einer Ethernet-Schnittstelle verfügt die Sicherheitssteuerung über Mini-USB- und SD-Karten-Ports. Damit lässt sich die Maschine flexibel programmieren. Gleichzeitig können Programme schnell dupliziert oder ausgetauscht werden. Dies beschleunigt die Inbetriebnahme und verringert die Stillstandszeiten der Maschine enorm.

Ebenfalls im Starter-Set enthalten sind ein Netzwerk- und ein USB-Kabel. Diese sorgen für eine nahtlose Kommunikation zwischen den Geräten und gewährleisten eine reibungslose Datenübertragung. Das Sicherheitsprogramm lässt sich wiederum einfach auf die mitgelieferte SD-Karte aufspielen.

Sicherheitsfunktionen einfach parametrieren  

Mit samos® PLAN6 bietet Wieland Electric zudem eine leistungsfähige Programmiersoftware. Das intuitiv bedienbare Programmiertool verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit TÜV-zertifizierten Funktionsblöcken, die typische, applikationsspezifische Sicherheitsfunktionen beinhalten. Durch das einfache Handling per Drag & Drop – ganz nach dem Motto „Parametrieren statt Programmieren“ – werden der Engineering-Aufwand, die Projektierungszeit und auch die Fehlermöglichkeiten deutlich reduziert. Ob Elektrokonstrukteur, SPS-Programmierer oder Sicherheitsexperte – wer samos® PLAN6 einsetzt, benötigt für den Start keine Produktkenntnisse und kann Sicherheitsfunktionen zügig verifizieren und validieren. Darüber hinaus profitieren Anwender von einer einfachen und unkomplizierten Dokumentation und sparen Zeit bei der CE-Deklaration der Maschine. Denn mit der integrierten One-Klick-Dokumentation sind die Unterlagen für die CE Konformitätserklärung auf Knopfdruck erhältlich, wodurch Zeit im Zulassungsprozess  gespart wird.  

Maschinensicherheit leicht gemacht: Mit dem samos PRO Starter-Set von Wieland Electric gelingt der einfache Einstieg in die Sicherheitswelt. (Bild: Wieland Electric) 

Die im Starter-Set enthaltene Software samos PLAN6 bietet intelligente Features für eine schnelle Programmierung, Validierung und Verifikation von Sicherheitsfunktionen. (Bild: Wieland Electric)

PRESSE KONTAKT

Magdalena Montagna
Content Marketing & Communication
Phone: ++49 (951) 9324 – 316
E-Mail: magdalena.montagna@wieland-electric.com

DOWNLOADS

2024_04_WielandElectric_Pressemeldung_Starter-Set_DE

343 KB

Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen