• 21.02.2020

Von der Idee über die Umsetzung bis zur Lieferung auf die Baustelle: Smarte Systemverteiler machen Gebäude nachhaltig und flexibel 

Gebäude sind keine kurzlebigen Produkte, sondern eine langfristige Investition in die Zukunft. Nachhaltig zu bauen ist deshalb wichtig und heißt auch, das Potenzial eines Gebäudes über seinen gesamten Lebenszyklus von Anfang an richtig zu planen und auszunutzen. Je flexibler die Gebäudenutzung, desto nachhaltiger. Dabei hilft die dezentrale Installation von Gebäudeautomation und MSR Elektronik. Wieland Electric zeigt auf der Light + Building in Frankfurt steckbare Systemverteiler, mit denen sich einzelne Räume oder ganze Etagen immer wieder neu aufteilen lassen.

 

Dezentrale Installation in der modernen Gebäudeautomation

Zu heiß, zu kalt, zu hell, irgendwie stickig? Ob wir uns in einem Raum wohlfühlen oder nicht, hat viel mit den dort herrschenden Temperaturen, den Licht- und Luftverhältnissen zu tun. In modernen Bauten werden deshalb Heizung, Klima und Beleuchtung intelligent geregelt und nach Bereichen individualisiert.

Größtmögliche Flexibilität entsteht, wenn die Technik dafür dezentral installiert wird, wenn die Stockwerksverteilung nur die Systemverteiler versorgt, die dann mit kurzen Leitungen Sensoren erfassen und Endgeräte versorgen. Großer Vorteil für die Planung: Diese einfachen Leitungsstrukturen lassen sich problemlos für weitere Etagen duplizieren. 

Maßgeschneiderte Systemverteiler für jede Anforderung

Wieland Electric bietet Systemverteiler an und begleitet von der ersten Konzeptionierung bis zur fertigen Installation – egal ob in kleinen oder großen Gebäuden, in Bürokomplexen oder Lagerhallen. Für Varianten und Einsatzgebiete gibt es kaum Grenzen, denn alle Wieland Systemverteiler werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Die Baugröße, Material und Oberfläche  jedes Verteilers kann  nach den Projektanforderungen gewählt, die Elektronik aller Gewerke integriert werden: Von der Reihenklemme bis zum Raumcontroller. Geeignet sind alle Verteiler gleichermaßen für die Wand-, Decken- und Bodenmontage.

Steckbarkeit macht schnell und flexibel

Genauso wie bei allen anderen Wieland Produkten punktet der Systemverteiler mit dem Prinzip „stecken statt schrauben“. Farblich und mechanisch codierte Steckverbinder sorgen für einen schnellen und fehlerfreien Anschluss und machen auch spätere Nutzungsänderungen einfach und flexibel mit.

Wieland auf der Light + Building in Frankfurt

Das Komplettpaket „Systemverteiler“ - von der Idee über die Umsetzung bis zur Lieferung auf die Baustelle – präsentiert Wieland Electric auf der Light + Building vom 27. September bis 2. Oktober (Halle 12, Stand B60, Halle 8, Stand C50) in Frankfurt.

DOWNLOADS

Systemverteiler_distribution-box.jpg

91 KB

Pressemitteilung Systemverteiler

2 MB