• 27.11.2018
  • Presse

LIFI-ANWENDUNGEN EINFACH, SCHNELL UND SICHER
UMSETZEN

WIELAND PRÄSENTIERT SMARTE LIFI-STARTER-KITS. 

Beleuchtung und drahtlose Datenübertragung in einem: Mit LiFi werden Daten über das sichtbare Licht 
übertragen. WIELAND zeigt auf der light+building drei technische Einsatzmöglichkeiten für die neue 
Technologie und die dazu passenden LiFi-Starter-Kits: Für die schnelle LiFi-Internetanbindung, die präzise 
Innenraum-Navigation und die sichere Datenverbindung über Licht. 

Schon bald könnte jede Straßenleuchte einen High-Speed-Internetzugang anbieten. Und überall dort, wo elektromagnetische 
Strahlung unerwünscht ist, in Krankenhäusern etwa, kommt das Internet in Zukunft einfach aus der 
Deckenleuchte. Optische Datenübertragung ist grundsätzlich überall denkbar wo LED zur Beleuchtung genutzt 
werden kann. Und damit ergeben sich unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten: in der Industrie, im Büro, im 
Handel und in vielen anderen Bereichen. 

Damit LiFi auch funktioniert, bedarf es einer Energie- und Dateninfrastruktur, die Kontakt und Verbindung zu 
Hardware und Software herstellt. Diese kommt von WIELAND. Das Unternehmen zeigt zur light+building ganz 
konkret, wie die neue Technologie mit Wieland-Produkten maßgeschneidert und kundenindividuell umgesetzt 
werden kann. 

Ein Beispiel verdeutlicht die Internetanbindung via LiFi. Die neue Technologie erreicht heute schon Datenübertragungsraten, 
die 100 Mal schneller sind als unser aktuelles WLAN. Im Idealfall erfolgt der Zugang über 
dieselbe Lichtquelle, die den Raum beleuchtet. Und das ohne Funkwellen und bei niedrigem Energieverbrauch. 

Auch wie präzise Indoor-Navigation funktionieren kann, wird auf dem WIELAND Messestand gezeigt. Die 
Navigation und Positionsbestimmung via Licht ist vor allem für den Handel und in Teilbereichen der Produktion 
interessant. Sie liefert eine weitaus exaktere Position als dies via WLAN oder Bluetooth möglich ist. 

Das dritte Beispiel auf dem WIELAND Messestand demonstriert, wie die LiFi-Technologie Datenübertragung und 
Kommunikation sicherer macht - In Konferenzräumen, in der Forschung oder beim Militär. Eben weil Licht nicht 
durch Wände geht, bleiben auch die übertragenen Daten im Raum und können von außen nicht angezapft 
werden.

In Zusammenarbeit mit Software-Partnern und der Beleuchtungsindustrie hat WIELAND für eben diese Einsatzmöglichkeiten 
drei LiFi-Starter-Kits entwickelt. Das ganz speziell auf die neue Datenübertragungstechnologie 
zugeschnittene Angebot passt ideal zur steckbaren Elektroinstallation, erweitert um Rangierverteiler mit Router 
und PoE-Switches. Damit sind kundenindividuelle LiFi-Anwendungen umsetzbar. Wie von WIELAND gewohnt - 
einfach, schnell und sicher. Mit smarter Plug & Play-Technologie, umfangreicher Beratung und vollem Service 
von Anfang an.

PRESSEKONTAKT

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-Mail