• APRIL 2024
  • PRESSE INFORMATION

INNOVATION DURCH MODULAREN AUFBAU

FÜR DEN INTERNATIONALEN EINSATZ ZUGELASSEN: WIELAND ELECTRIC ERHÄLT cULus ZULASSUNG FÜR MOLA® GERÄTEANSCHLUSS 

Der Geräteanschluss setzt im Bereich Steckbarkeit eindeutig ein Signal für die Zukunft, da es kein vergleichbares System auf dem Markt gibt.

Die Besonderheiten des neuen Produktes drehen sich alle rund um eine flexible und einfache Montage. Diese wird erreicht durch doppelte Leiteranschlüsse, die mit einer Push-In Feder ausgestattet sind, der Möglichkeit, die Komponenten örtlich getrennt vorzufertigen und nicht zuletzt auch durch die Eignung für Automatenverdrahtung. So werden Installationen mit hoher Schutzart deutlich vereinfacht und lassen sich individuell an jede Applikation anpassen.                                                                  

MOLA® wurde besonders mit Hinblick auf Leuchtenhersteller optimiert, eignet sich jedoch auch für die Installation in anderen Einsatzgebieten. So können auch Bereiche wie Motoren, Heizungen und Steuerungen im Allgemeinen von der Flexibilität des Anschlusses profitieren. MOLA® ist in einer 2-, 3- 4- und auch 5- poligen Variante verfügbar und für Durchgangslöcher mit 20 mm ausgelegt, was ein Umrüsten zu MOLA® vereinfacht, somit kann eine große Bandbreite an Projekten und Anwendungsgebieten abgedeckt werden.  

Der modulare Aufbau sorgt dafür, dass wie eingangs erwähnt der interne Kabelbaum und das Gehäuse getrennt voneinander vorgefertigt werden können. Bei besonderen Anforderungen lässt sich zudem durch eine optionale Kontaktabdichtung zusätzlich der Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit erhöhen, sodass MOLA® auch unter widrigsten Bedingungen problemlos zum Einsatz kommen kann. 

Mit der 2-und 3-poligen Ausführung als Buchsenteil wird das Portfolio im Hinblick auf Durchgangsleuchten oder anderen Versorgungsgeräten komplettiert. (Image: Wieland Electric)

Pünktlich zur L+B Building 2024 steht nun auch die cULus Zulassung zur Verfügung. Dem breiten internationalen Einsatz steht somit nichts mehr im Wege. (Image: Wieland Electric)

PRESSE KONTAKT

Magdalena Montagna
Content Marketing & Communication
Phone: ++49 (951) 9324 – 316
E-Mail: magdalena.montagna@wieland-electric.com

DOWNLOADS

April-2024_WielandElectric_PresseInformation_RST-MOLA_DE.pdf

502 KB