• 27.11.2018
  • Presse

INDIVIDUELLE VISUALISIERUNG MIT ROBUSTEM DESIGN

Wieland Electric erweitert sein Portfolio um leistungsstarke HMI ECO Touch Panels in hoher Schutzart. 

Um den wachsenden Anforderungen an den modernen Maschinen- und Anlagenbau gerecht zu werden, hat Wieland Electric leistungsstarke HMI Panels in sein Produktportfolio aufgenommen. Der besondere Clou ist die optionale Individualisierung des Designs: Anwender können das Gerät in einem Front-Design und einer Farbe ihrer Wahl bestellen. Individuell beschriftet lassen sich die HMI Panels einfach und schnell jedem Maschinen- oder Anlagentyp zuordnen. 

Intelligente Touch Panels sind heutzutage State of the Art, wenn es um die einfache Steuerung und Überwachung von Maschinen und Anlagen geht. Für einen zuverlässigen Einsatz auch unter extremen Umgebungsbedingungen hält Wieland Electric mit seinen neuen HMI ECO Touch Panels ab sofort äußerst robuste Bediengeräte parat. Der Bildschirm ist nach der Schutzklasse IP66 zertifiziert und schützt das Gerät gegen starkes Strahlwasser sowie jede andere Art von Feuchtigkeit. Durch den Einsatz bei extremen Temperaturen von -20 bis +60 Grad Celsius erschließen sich zudem weitere Anwendungsfelder wie beispielsweise Aufzüge oder Kühllager.

Dank ihrer universellen Schnittstellen und Kompatibilität mit mehr als 40 SPS- und Geräteherstellern sind die HMI ECO Touch Panels vielseitig einsetzbar. Sie stehen in den gängigen Größen 10, 7 und 4,3 Zoll zur Verfügung. Die HMI ECO Touch Panels zeichnen sich durch ein äußerst robustes Design aus und verfügen über universelle Schnittstellen für Ethernet-, USB-Host- und USB-Client-Anschlüsse sowie eine serielle Schnittstelle.

Die neuen HMI Panels von Wieland Electric ergänzen zudem optimal die Sicherheitssteuerung samos® PRO COMPACT. Dabei ermöglichen sie eine einfache Visualisierung mit der hmiPLAN Software und garantieren einen reibungslosen Datenaustausch mit der samos® PLAN 6 Safety Software.

PRESSEKONTAKT

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-Mail

 

 

DOWNLOAD

PR- Wieland HMI Touch Panels

3 MB