• 20.01.2020

Ganz ohne Kabelsalat -Sichere Präsentation von Tablets & Co.

LÖSUNGEN ZUR ENERGIEVERTEILUNG IM MEDIENREGAL

Anfassen und ausprobieren – damit kann der stationäre Handel punkten und dem Endverbraucher echten Mehrwert bieten. Besonders gerne testet der Kunde vor dem Kauf Smartphones, Tablets und andere Elektrokleingeräte. Dafür müssen sie stabil an die Strom- und Datenversorgung des Händlers angebunden sein. Eine maßgeschneiderte und vor allem sichere Plug & Play Lösung zur Energieverteilung in Medienregal und -tisch präsentiert Wieland Electric auf der Euroshop in Düsseldorf.

Elektrofachmärkte nutzen Medientische und -regale zur Präsentation und Vorführung ihrer Elektrokleingeräte. Allzu oft noch werden diese Präsentationsflächen über verkettete Mehrfachsteckdosen versorgt – was häufig chaotisch aussieht und darüber hinaus auch unzulässig ist. Denn durch diese Art der Verkabelung können Sicherungselemente nicht mehr sicher auslösen, und es kommt zu einem erhöhten Brandrisiko.

Anders mit dem modularen und steckbaren System von Wieland Electric, dessen Komponenten alle  industriell vorgefertigt sind. Steckbare Mehrfachsteckdosen sorgen für eine einfache und sichere Energieversorgung mit einer Verbindungsebene gemäß DIN EN 61535. Die angeschlossenen Verbraucher sind durch einen Überspannungsfeinschutz besonders abgesichert. Auch helfen die steckbaren Komponenten dem Händler, Zeit und Geld zu sparen. Denn sowohl Erstinstallation wie auch Umbau oder Erweiterung sind schnell, einfach und flexibel ausgeführt.

 

Wieland auf der EuroShop in Düsseldorf

Ganz praktisch erleben Sie diese und viele andere maßgeschneiderte Lösungen von Wieland Electric für den Handel auf der EuroShop vom 16. bis 20. Februar (Halle 9, Stand B 44) in Düsseldorf.

DOWNLOADS

Applikation_Shop_Medienregal.jpg

39 KB

Pressemitteilung Energieversorgung im Medientisch

2 MB

Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen