EINE NEUE DIMENSION KOMPAKTER IP-SWITCHES
WIELAND ELECTRIC ERWEITERT SEIN PORTFOLIO AN UNMANAGED SWITCHES UM ÄUSSERST KOMPAKTE VARIANTEN MIT EINEM DURCHDACHTEN HEAT MANAGEMENT
Es ist ein Trend, der durch die aktuelle Materialverknappung von Metallen noch verstärkt wird: Anlagen werden immer kompakter. Dies wirkt sich auch auf maschinennahe Schaltschränke aus. Um den damit verbundenen Anforderungen und dem steigenden Bedarf an platzsparenden Bauteilen gerecht zu werden, hat Wieland Electric sein Portfolio an Unmanaged Switches ausgebaut. Insgesamt stehen sieben neue wienet IP-Switches zur Verfügung, die sich durch eine extrem kompakte Bauform auszeichnen. Dabei müssen keine Abstriche in der Performance hingenommen werden: Ein ausgeklügeltes Wärmemanagement auf Geräteebene ermöglicht eine optimale Wärmeabfuhr, so dass ein zuverlässiger Betrieb der Geräte sichergestellt wird.
Die neuen Switch-Varianten von Wieland Electric erreichen mitunter Breiten von nur 23 mm und Tiefen von lediglich 72 mm. Wie groß die erzielte Platzersparnis ist, lässt sich im Vergleich mit dem Vorgängermodell des wienet UMS 5-Port Gigabit Switch erkennen: So konnten die Einbautiefe wie auch die Breite des neuen Geräts um 20 bzw. 22 Prozent und das Gesamtgewicht um mehr als 73 Prozent reduziert werden. Wieland Electric trägt damit der Entwicklung hin zu miniaturisierten Schaltschränken und den gestiegenen Anforderungen im Schaltschrankbau Rechnung. Dies betrifft auch die Sicherstellung höchster Verfügbarkeit. Hier spielt das Heat Management der elektronischen Komponenten eine wichtige Rolle, da aufgrund der hohen Packungsdichte eine Überhitzung der Geräte vermieden werden muss. Auch dies wurde bei den neuen Versionen der Unmanaged Switches von Wieland Electric im Zuge eines durchdachten Heat Managements berücksichtigt.