• 27.11.2018
  • Presse

Ein intelligentes Regalsystem von REHAU – Mit Verbindungstechnik von Wieland

Smart Shelf für mehr Einkaufserlebnis im Einzelhandel

Ein intelligentes Regalsystem von REHAU – mit Verbindungstechnik von Wieland.

Weg vom Internet – rein in den Laden?! Auch in der Welt von Amazon & Co. hat der klassische Einzelhandel eine Chance. Wenn er sich denn auf seine ureigenen Stärken besinnt und den Servicegedanken wieder in den Vordergrund stellt. Dabei helfen könnte Smart Shelf – ein intelligentes Regalsystem, das gemeinsam von den Firmen WIELAND, REHAU, STOREBEST und GLEEBEES entwickelt wurde, um dem Käufer der Zukunft wieder mehr Einkaufserlebnis im stationären Handel zu bieten.

Sie stehen vor einem Regal und die  Entscheidung zwischen zwei Produkten fällt schwer. Kein Problem, denn ein smartes elektronisches Display hilft weiter und listet übersichtlich auf, worin sich die beiden Produkte unterscheiden. Es informiert über wichtige Details und ergänzende Sortimente und liefert damit Entscheidungshilfen. All das funktioniert, weil das, was im und auch vor dem Regal passiert, mittels Sensoren direkt dem Händler kommuniziert wird. Der wiederum nutzt jede Information über das Verhalten seines Kunden, um bestmöglichen Service anzubieten. Er passt Preise an, weist auf Angebote hin und schickt personalisierte Produktinformationen - und damit vielleicht den letzten und entscheidenden Kaufimpuls. Dass das Regal und sein Inhalt direkt an das Warenwirtschaftssystem des Händlers angebunden sind, versteht sich von selbst. Eine kontinuierliche Füllstandsüberwachung sichert vollen Bestand.

Klingt utopisch? Ist es aber nicht und könnte schon bald Wirklichkeit werden. Die Idee vom intelligenten Regal kommt von Polymerspezialist REHAU, der rund um seine eigenen smarten Trägerprofile ein modulares System aus Software und Hardware kreiert hat, das helfen wird, Shopping offline wieder attraktiver zu gestalten.

Innovative Displays und Sensoren spielen dabei eine besonders wichtige Rolle. Und natürlich eine intelligente elektrische Infrastruktur. Denn selbstverständlich galt es, aufwendige und langwierige Installationszeiten ebenso wie komplizierte, unüberschaubare Verkabelungen zu vermeiden.

Die komplette Verbindungstechnik für das innovative Smart-Shelf-System vom Elektroverteiler bis ins Regal kommt von WIELAND. Alle elektrotechnischen Funktionseinheiten auf Strom- und Datenschiene funktionieren nach einem smarten Plug & Play-Prinzip und sind damit einfach, schnell und sicher zu installieren.

Die ausgeklügelte elektrische Infrastruktur und die nachhaltige Technik machen gänzlich unabhängig von sichtbaren Kabeln, Steckdosen oder gar Batterien. So können bestehende Shops problemlos mit dem neuen intelligenten System nachgerüstet werden. Auch freistehende Regale sind möglich.

Im Moment laufen erste Pilotprojekte im Handel, die Smart Shelf auf Herz und Nieren prüfen. Sicher ist, dass Innovationen wie Smart Shelf auf jeden Fall dazu beitragen werden, das Ladengeschäft zu beleben und dem Konsumenten wieder mehr Einkaufserlebnis zu bieten. Kreativ eingesetzt, stehen dem Händler unzählige Möglichkeiten zur Verfügung, seinen Umsatz deutlich zu steigern.

PRESSEKONTAKT

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-Mail