• Experten Interview

BALKONKRAFTWERKE NORMGERECHT ANSCHLIESSEN UND SICHER BETREIBEN

DREI FRAGEN AN KLAUS JUNGSTÄDT, LEITER ZULASSUNGEN, NORMUNG UND SCHUTZRECHTE BEI WIELAND ELECTRIC
Herr Jungstädt, Balkonkraftwerke gewinnen angesichts der Energie- und Klimakrise zunehmend an Beliebtheit. Was ist für den sicheren Betrieb dieser Anlagen zu beachten?

Balkonkraftwerke stellen zweifelsohne eine praktische Möglichkeit für Verbraucherinnen und Verbraucher dar, einen Teil ihres benötigten Stroms aus regenerativen Quellen zu produzieren und einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Damit die Geräte auch flächendeckend zum Einsatz kommen, wird im öffentlichen Diskurs verständlicherweise eine möglichst einfache Handhabung gefordert. Dies betrifft insbesondere den Anschluss und die Einspeisung ins hauseigene Stromnetz, was mittels handelsüblichem Schuko®-Stecker in die Haushaltssteckdose oder über eine spezielle Einspeisesteckdose mittels Wieland-Stecker erfolgen kann. Im Gegensatz zum Schuko®-Stecker erfüllt unser Wieland-Stecker die normativen Anforderungen gemäß DIN VDE V 0100-551 und bietet deshalb ein hohes Maß an Sicherheit zum Betreiben von Mini-Energieerzeugungsanlagen. Die Installation muss allerdings – so die rechtliche Vorgabe – von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Insbesondere bei älteren Häusern bzw. alten Elektroinstallationen ist diese Vorgehensweise sehr empfehlenswert. Hier gilt es, die Leitungen im Endstromkreis bei länger andauernder Strombelastung durch eine Fachkraft überprüfen zu lassen, damit es nicht zu Überlastungen und möglichen Bränden kommt.

Welche Vorteile bietet der Anschluss von Balkonkraftwerken mittels RST®-Systemsteckdose von Wieland Electric?

Unser RST®-Steckverbinder – auch als Wieland-Stecker bezeichnet – ist ein Installationssteckverbinder, der für die steckbare Gebäudeinstallation entwickelt wurde. Zudem besitzt der Installationssteckverbinder eine mechanische Verriegelung, die für eine sichere Verbindung zwischen Buchsen- und Steckerkontakten auch über einen längeren Zeitraum sorgt. Eine unsachgemäße Nutzung, zum Beispiel durch Kinder, wird somit verhindert. Weiterhin ist die Steckverbindung IP- geschützt und somit zum Anschließen von Balkonkraftwerken im Außenbereich einsetzbar. Ein wesentlicher und damit wichtiger Vorteil des RST®-Steckverbinders gegenüber dem Schuko®-Stecker sind die berührgeschützten Kontakte, die in einem Fehlerfall Schutz vor elektrischem Schlag bieten. Zusammenfassend lässt sich also sagen: Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte beim Anschluss von Balkonkraftwerken auf die Wieland-Lösung und die Installation durch einen Elektrofachbetrieb zurückgreifen.

Was gilt es außerdem bei der Anschaffung und Inbetriebnahme von Mini-Solaranlagen zu beachten?

Bevor eine Balkon-Stromerzeugungsanlage in Betrieb genommen werden kann, muss sie sowohl beim zuständigen Netzbetreiber als auch im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert werden. Dabei sollten die Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers beachtet werden. Die Registrierung im Marktstammdatenregister lässt sich direkt auf der entsprechenden Website vornehmen.

Jungstädt

Klaus Jungstädt, Leiter Zulassungen, Normung und Schutzrechte bei Wieland Electric. (Bild: Wieland Electric)

PRESSE KONTAKT
Anna Lena Held
KAMPAGNENMANAGEMENT
Telefon: +49 951 9324106
E-Mail: AnnaLena.Held@wieland-electric.com
Marion Nikol
KOMMUNIKATION FÜR INDUSTRIE & TECHNOLOGIE
Telefon: +49 170 2731025
E-Mail: info@intecsting.de

DOWNLOADS

WielandElectric_Presse_Balkonkraftwerke_Allgemein.docx

2 MB

KlausJungstädt.jpg

2 MB