- 📅 Juli 2021 | 🕒 Dauer: 64 Minuten | 🌍 Sprache: Deutsch
WEBINAR AUFZEICHNUNG:
VALIDIERUNG SICHERHEITSRELEVANTER SOFTWARE ORIENTIERT AN DEN VORGABEN DER EN13849 1
Ob Ihre Maschine sicher und fehlerfrei umgesetzt ist, entscheidet sich auch durch die Validierung der Sicherheits-Software. Durch die Anforderungen, die an den Validierungsprozess gestellt werden, wird dieser jedoch schnell kompliziert. Dafür stellen wir Ihnen unser Expertenwissen zur Verfügung. In unserem kostenlosen Webinar erklären wir Ihnen, wie Sie bei der Validierung den Überblick behalten und führen Sie an eine strukturierte Vorgehensweise heran.
DAS ERWARTET SIE
IN UNSERER AUFZEICHNUNG
In dieser Webinaraufzeichnung erfahren Sie alles Wichtige rund um das Thema „Validierung sicherheitsrelevanter Software orientiert an den Vorgaben der EN13849 1“:
- Softwaretypen – Unterschiede und Vorgehensweise
- V-Modell
- Validierungsprozess
- Ausblick auf Softema
Sind Sie bereit? Starten Sie jetzt die Aufzeichnung!
Weiter zur Aufzeichnung

PRAXISERPROBTE ERKENNTNISSE FÜR ENTWICKLER
Dieses Webinar richtet sich an:
- Entwickler und Programmierer von sicherheitsrelevanter Software
- Fachkräfte im Maschinenbau und der Automatisierung
- Sicherheits- und Qualitätsbeauftragte

FÜLLEN SIE DAS FORMULAR AUS
UND SCHAUEN SIE DIE WEBINARAUFZEICHNUNG AUF ABRUF!
FAQ
Dies ist die Aufzeichnung eines Webinars – Sie entscheiden, wann und wo!
Nach dem Ausfüllen des Formulars können Sie die Aufzeichnung jederzeit und ortsunabhängig ansehen. Eine Internetverbindung ist dafür erforderlich.
Sowohl die Webinare als auch die Webinaraufzeichnungen bei Wieland sind kostenlos, da wir der Überzeugung sind, dass Bildung für alle zugänglich sein sollte.
Wieland bietet seit mehr als 50 Jahren Schulungen, Webinare, Seminare und weitere Kurse für wissbegierige Ingenieure, Elektroplaner, Elektrotechniker und andere Fachleute an. Wir teilen unser Wissen gerne und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen, um unser Angebot noch besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.
Als führendes Unternehmen in der Sicherheitstechnik ist der Schutz Ihrer Daten für uns nicht nur wichtig, sondern unsere oberste Priorität. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier.
IM WEBINAR ERWÄHNTE PRODUKTE UND APPLIKATIONEN
VertiefendeS Whitepaper
zum Webinar
Die Validierung von Sicherheitsfunktionen scheint auf den ersten Blick komplex zu sein. Wer sich aber an die EN ISO 13849 hält, kann sich anhand des errechneten Performance Levels und den Maßnahmen, die aus der Norm hervorgehen orientieren. Wir fassen die grundlegenden Schritte für die Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware für Sie zusammen.
Kompakt für Sie zusammengefasst:
- Die normative Basis für Safety Related Application Software (SRASW)
- Beispiele für grundlegende Maßnahmen der Softwarevalidierung nach EN ISO 13849
- Weitere Maßnahmen für PL c bis PL e
JETZT HERUNTERLADEN

PASSENDE WEBINARAUFZEICHNUNGEN ZU DIESEM THEMA ENTDECKEN

Vortragssprache: Deutsch
✔️Normative Hintergründe zur Notwendigkeit einer Softwarevalidierung
✔️Hinter SOFTEMA stehendes Validierungskonzept
✔️Grundsätzlicher Aufbau und Arbeitsblätter in SOFTEMA
✔️Grenzen und Einschränkungen der aktuellen Version
✔️Möglichkeiten zum Ableiten eigener Validierungsprozesse

Vortragssprache: Deutsch
✔️Unterschiede zwischen Richtlinie und Verordnung
✔️Gründe für die Überarbeitung der Maschinenrichtlinie ✔️(MRL)Begriffsdefinition der wesentlichen Modifikation ✔️Hochrisikomaschinen - Klassifizierungsbestimmung
✔️Cybersecurity - Vernetzung und Fernwartung
✔️Umstrukturierung der Anhänge

Vortragssprache: Deutsch
✔️Abriss über die Geschichte der funktionalen Sicherheit
✔️Überblick über Europäische Richtlinien, Gesetze und Normen
✔️Verantwortung für Richtlinienkonformität
✔️Deutsche Rechtslage für Arbeitgeber