BEWEGUNGSÜBERWACHUNG

Motion Relais

Unsere Motion Relais sind geeignet für die sichere Überwachung von 1- bis 3- Phasigen Motoren mit oder ohne Encoder in Maschinen oder Anlagen.

MOTION RELAIS

Bewegungsrelais umfassen zwei Arten von Bewegungsüberwachungsgeräten, nämlich Stillstandswächter und Drehzahlwächter. Für die Messung des Betriebszustands mit Stillstandswächter sind weder Inkrementalgeber noch Näherungsensoren nötig. Sichere Überwachung von Maschine oder Anlage mit Drehzahlwächtern erfolgt zusammen mit Inkrementalgeber oder Näherungssensoren.

SENSORLOSE STILLSTANDSWÄCHTER

SVM 4001K - MOTION RELAIS

SVM 4001K-A

Das Gerät verfügt über Schraubklemmen

SVM 4001K-C

Das Gerät verfügt über Push-In-Klemmen

  • Stillstandsüberwachung
  • Überwachung von elektrischen Verriegelungseinrichtungen
  • Ansteuerung federkraftverriegelter Zuhaltungen
  • Überwachung niedriger Drehzahlen im Einrichtbetrieb

Das Gerät SVM 4001K überwacht Maschinen, deren drehstrom- betriebene Antriebseinheiten keine Sensorik zur Bewegungs- erkennung besitzen.

Mit einsetzender Bewegung der Antriebe oder bei erkannten Fehlern wechseln die Relais des Stillstandswächters in die Ruhe- lage.

  • Sensorlose Überwachung von 1- und 3-Phasen-Motoren 
  • Sichere, einstellbare Spannungsüberwachung
  • Automatischer Betrieb
  • bis PL e /Kategorie 4 (EN ISO 13849-1)
  • bis SILCL 3 (EN 62061)

DREHZAHLWÄCHTER 
MIT SENSOREN

SNS 4074K / 4084K - MOTION RELAIS

SNS 4074K 

Das Gerät verfügt über einen Bypass-Eingang mit dem die sicherheitsgerichtete Überbrückung der Überwachungsfunktion möglich ist, z.B. bei Erreichung einer sicheren Position. Das Signal muss in diesem Fall mindestens der Sicherheitskategorie der gewählten Überwachungsfunktion entsprechen.

SNS 4084K 

Das Gerät verfügt über einen Eingang zur Anlaufüberbrückung mit dem bereits während des Stillstands einer Maschine die sicheren Ausgänge abgeschaltet werden können. Damit kann dann z.B. beim Hochlauf der Maschine eine federkraftverriegelte Zuhaltung einer Schutzvorrichtung aktiviert werden.

  • Stillstandsüberwachung
  • Überwachung von elektrischen Verriegelungseinrichtungen
  • Ansteuerung federkraftverriegelter Zuhaltungen
  • Überwachung niedriger Drehzahlen im Einrichtbetrieb

Der Stillstandswächter SNS 4084K sorgt für die sichere Überwachung der Frequenz eines Signals an den Eingängen I1 bis I4 des Gerätes. 
Ist die Frequenz der Impulse höher als die an den Drehschaltern eingestellte Frequenz (0,1 – 99 Hz), dann schalten die Ausgänge Q1/ Q2 ab. 
Diese Überwachungsfunktion kann zur Detektierung des Stillstandes oder einer niedrigen, sicheren Drehzahl einer Maschine verwendet werden.
 
In solchen Anwendungen kann z.B. eine federoder magnetkraft-betätigte Zuhaltung einer elektrischen Verrieglungseinrichtung von den Ausgängen des Gerätes angesteuert werden. Die Sensoren zur Erfassung der Bewegung können zum Beispiel zwei induktive Näherungsschalter oder ein Inkrementalgeber sein, die an die Eingänge I1 - I4 angeschlossen sind. Die zu überwachende Frequenz der Impulse wird an den beiden Drehschaltern eingestellt und wird in das Gerät gespeichert, indem während des Anlegens der Spannung an das Gerät die ENTER-Taste gedrückt wird.

  • Sichere Überwachung von dynamischen Eingangssignalen
  • Einstellbare Überwachungsfrequenz 0,1 – 99 Hz
  • 4 auswählbare Betriebsartengruppen
  • Ein- oder zweikanalige Ansteuerung
  • Manueller oder automatischer Start
  • Querschlusserkennung
  • 4 verschleißfreie sichere Halbleiterausgänge
  • bis PL e /Kategorie 4 (EN ISO 13849-1)
  • bis SILCL 3 (EN 62061)

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN 

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Erstellung des Sicherheitskonzepts nach EN ISO 13849-1, der Prüfung von Sicherheitseinrichtungen an Maschinen oder der Prüfung auf wesentliche Veränderung von Maschinen oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien.

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

DOWNLOADS

Safety Katalog

0860.0 | 30 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

SISTEMA Library

35 KB

FAQ

Was ist ein Stillstandswächter?

Ein Stillstandswächter überwacht die Frequenz von Signalen an den Eingängen und erkennt, wenn eine Maschine stillsteht oder eine niedrige, sichere Drehzahl erreicht.

Welche Sicherheitsstufen erfüllen die Stillstandswächter von Wieland Electric?

Die Stillstandswächter erfüllen bis PL e / Kategorie 4 (EN ISO 13849-1) und bis SILCL 3 (EN 62061).

Was ist der Hauptunterschied zwischen den Modellen SNS 4074K und SNS 4084K?
  • SNS 4074K: Verfügt über einen Bypass-Eingang zur sicherheitsgerichteten Überbrückung der Überwachungsfunktion.
  • SNS 4084K: Verfügt über einen Eingang zur Anlaufüberbrückung, der es ermöglicht, die sicheren Ausgänge während des Stillstands abzuschalten.
Wie funktioniert der sensorlose Stillstandswächter SVM 4001K?

Der SVM 4001K überwacht Maschinen, deren drehstrombetriebene Antriebseinheiten keine Sensorik zur Bewegungserkennung besitzen. Mit einsetzender Bewegung der Antriebe oder bei erkannten Fehlern wechseln die Relais des Stillstandswächters in die Ruhestellung.

Welche Normen erfüllen die Stillstandswächter?
  • EN ISO 13849-1
  • EN 62061
Welche Zertifizierungen haben die Stillstandswächter?
  • TÜV
  • cULus Listed
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999